Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels câbles de liaison utiliser pour relier un HMIGTO ou un XBTGT (XBTGT2xx0 à XBTGT7xx0) à un automate M238, M258, M221, M241, ou M251 ?

Les références des câbles pour relier un HMGTO ou un XBTGT2xx0 à XBTGT7xx0 à un contrôleur M238, M258, M221, M241, ou M251 sont :
- XBTZ9980 en 2.5 mètres
ou
- XBTZ9982 en 10 mètres.

Le port COM2 (en RS485) du HMIGTO ou des XBTGT2xx0 à XBTGT7xx0 en RJ45) sera donc relié au port série RS485 côté contrôleur (en RJ45).

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?