Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

M221 : Peut-on ajouter des modules TM2 lorsqu'une extension distante avec les modules émetteur et récepteur TM3 (TM3XTRA1 et TM3XREC1) est configurée ?

Dans une configuration du M221 on peut ajouter une configuration distante avec les modules émetteur et récepteur TM3 (TM3XTRA1 et TM3XREC1).
NON, il n'est pas plus possible d'ajouter des modules d'extension TM2 dans l'architecture.
Dans ce cas, aucun module TM2 ne peut être configuré sur la base du M221 et dans son extension.


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?