Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de débrocher du rack sous tension un module d'entrées sorties TOR de la série 7 ?

Les modules d'E/S TOR de la gamme automate série 7 (TSX47/67/87/107) sont équipés d'un dispositif interne qui permet le débrochage et le rebrochage sous tension des connecteurs ou des modules même en charge et sans risque de destruction.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?