Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment intégrer le module switch Ethernet référencé TM4ES4 dans SoMachine 4.1 ?

Pour trouver le module switch Ethernet, aller dans l'onglet " Equipements et modules ", puis choisir "Modbus TCP" et "Modbus TCP Slave Device".

 
Pour un contrôleur sans Ethernet, on visualise le module TM4ES4 dans COM Bus :




Dans le cas d'un contrôleur avec Ethernet, on visualise le TM4ES4 dans Ethernet_1 car il a la fonction d'un switch :


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?