Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel câble utiliser pour relier un module HART BMEAHI0812 à une embase Téléfast ?

Le module BMEAHI0812 peut être raccordé aux embases TELEFAST ABE7CPA02, ABE7CPA03 ou ABE7CPA31 avec l'un des câbles suivants :

BMX FTA 1522 d'une longueur de 1,5 m
BMX FTA 3022 d'une longueur de 3 m

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?