Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels borniers utiliser pour les cartes HART BMEAHI0812 ou BMEAHO0412 ?

Les cartes HART référencées BMEAHI0812 ou BMEAHO0412  de la gamme du processeur M580 utilisent les borniers débrochables 20 contacts. Ils se différencient par leur type de connexion : 

Le bornier BMXFTB2000 possède une connectique type vis à cage.
Le bornier BMXFTB2010 possède une connectique type vis à étrier.
Le bornier BMXFTB2020 possède une connectique type à ressort.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?