Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle la durée de vie (MTBF) d'un contrôleur M258 ?

On peut assimiler la durée de vie du contrôleur M258 à sa valeur MTBF (temps moyen entre pannes).
Par exemple cette valeur est de 100 ans pour un TM258LF42DT.

Vous trouverez dans le tableau ci- joint les valeurs de MTBF des différents M258.
 


Le temps moyen entre pannes ou durée moyenne entre pannes, souvent désigné par son sigle anglais MTBF (Mean Time Between Failures), est une des valeurs qui indiquent la  fiabilité d'un composant d'un produit ou d'un système. C'est la moyenne arithmétique du temps entre les pannes d'un système réparable.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?