Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les caractéristiques techniques de la pile externe des M221, M241, M251 ?

Les caractéristiques sont les suivantes :

 
Caractéristiques
Description
Utilisation
En cas de coupure de courant transitoire, la pile alimente l'horodateur et conserve les données de l'utilisateur.
Durée de sauvegarde
Au moins 1 an à 25 °C max. (77 °F). Durée réduite à des températures plus élevées.
Surveillance de la pile
Oui
Remplacement
Oui
Durée de vie de la pile
4 ans à 25 °C max. (77 °F). Durée réduite à des températures plus élevées.
Type de pile du contrôleur
Lithium monofluorure de carbone, type Panasonic BR2032
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?