Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment définir l'adresse IP d'un automate M580 à partir de son adresse MAC?

L'adresse IP des automates M580 dérivée de l'adresse MAC est structurée de la manière suivante : 10.10. suivi des 2 derniers octets de l'adresse MAC convertis en décimal.

Exemple :
@MAC 00:00:54:10:8A:05.
L'adresse IP par défaut est donc : 10.10.138.5 (0x8A=138, 0x05=5)
 
Le masque de sous-réseau par défaut est 255.0.0.0 (masque de classe A).
L’adresse de passerelle par défaut est identique à l’adresse IP par défaut.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?