Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

UNITY PRO : Comment intégrer un équipement ethernet IP à partir d'un fichier EDS avec un carte BMX NOC sur un automate M340 ?

Après avoir configuré votre carte de communication BMX NOC (exemple BMXNOC401) dans la configuration de votre contrôleur M340, vous devez ajouter le fichier EDS correspondant à votre équipement.
Il est nécessaire d''ouvrir le Navigateur de DTM (dans le menu principal de Unity Pro, sélectionnez OutilsNavigateur de DTM).
Dans la fenêtre "Navigateur de DTM", sélectionnez le module de communication concerné et cliquez avec le bouton droit de la souris.
Dans le menu contextuel qui apparaît, choisissez Menu Equipement Fonctions supplémentaires  Ajouter un fichier EDS à la bibliothèque.
La page d'introduction de l'assistant apparaît vous autorisant l'ajout de fichiers EDS.
Suivez les instructions jusqu'à sélectionner le fichier EDS ou le répertoire d'EDS choisi puis fermez l'assistant.

L'étape suivante consiste à mettre à jour le catalogue matériel de Unity Pro de sorte que l'équipement venant d'être ajouté puisse être inclus dans un projet Unity Pro.
- Dans le menu principal de Unity Pro, choisissez Outils → Catalogue matériel. La fenêtre Catalogue matériel s'ouvre.
- Sélectionnez ensuite l'onglet Catalogue DTM pour afficher la liste des modules et des DTM,
- CLIQUEZ sur le bouton Mettre à jour, le fournisseur de l'EDS doit apparaître dans la liste des fournisseurs et en sélectionnant ce fournisseur, l'équipement apparaît dans la fenêtre Equipement.

Vous pouvez maintenant ajouter l'equipement sur la carte NOC dans le navigateur de DTM.
- Dans la fenêtre "Navigateur de DTM", sélectionnez le module de communication concerné et cliquez avec le bouton droit de la souris,
- Sélectionnez le menu Ajouter...
- Dans la fenêtre, sélectionnez l'équipement qui vient d'être ajouté à la liste des DTM (le nom de l'équipement est suivi de (from EDS))  et cliquez sur le bouton Ajouter DTM.

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?