Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les nom d'utilisateur et mot de passe pour une connexion au serveur Web (serveur FTP) sur un contrôleur M241, M258, M251 ou un module TM4 ?

Pour accéder au serveur FTP du contrôleur :
Le nom d'utilisateur est :  USER
Le mot de passe par défaut est :  USER
 
Si vous avez perdu ou oublié le mot de passe, vous devrez vous connecter directement au contrôleur à partir de SoMachine et effectuer une réinitialisation à l'état d'origine pour rétablir le mot de passe par défaut.
Ensuite, vous devrez configurer un nouveau mot de passe sécurisé.
 
Tous les clients FTP installés sur un ordinateur connecté au contrôleur M241 ou M258 ou M251  (port Ethernet), sans que SoMachine soit installé, peuvent être utilisés pour transférer des fichiers entre les différentes zones de stockage de données du contrôleur.
Remarque : le serveur FTP est disponible même si le contrôleur est vide (aucune application utilisateur).
 
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?