Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel câble utiliser pour connecter un HMIGTO sur un boitier TSXSCA62 ou TSXSCA64?

Le câble (cordon) à utiliser pour connecter un HMIGTO  (à l'exception des HMIGTO1310)  à partir de son port COM2 (prise type RJ45 en RS485)  sur la  prise abonné SUB-D femelle 15 contacts du boitier TSX SCA 62 (Unitelway) ou du boitier TSX SCA 64 (Modbus) est :
- VW3A8306 (longueur 3 m) 
ou
- le câble XBTZ988 et l'adaptateur XBTZG939 

Remarque :
La liaison RS485 n'est pas disponible sur le port COM1 du HMIGTO
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?