Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de raccorder directement un codeur absolu à sorties parallèles sur le connecteur 15 points du module TSXCTY2C ?

Non.
Un codeur absolu à sorties parallèles se raccorde au module de comptage TSXCTY2C obligatoirement via l'embase Telefast d'adaptation ABE7CPA11.

Illustration :





Remarque :
Les codeurs absolus à sortie série SSI peuvent être raccordés directement sur le connecteur 15 points de la carte.



Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?