Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le rôle des "Bus X Transient Voltage Suppressor" de référence TSXTVSY100 ?

Le rôle des " Bus X Transient Voltage Suppressor " est d’assurer une meilleure protection contre les forts transitoires électriques pouvant apparaitre entre deux racks Premium sur de longues distances dans des conditions sévères en environnement (comportant des risques de surtension en mode commun).

De plus, il valide la conformité de la gamme des automates Premium avec l’évolution de la norme IEC 61131-2 (tests de décharges électriques) pour les configurations multi-racks constituées de racks extensibles distants de plus de 30 mètres.

La référence TSXTVSY100 comprend deux boitiers de protections « Bus X Transient Voltage Suppressor ».
L'illustration suivante montre le TSXTVSY100 utilisé sur une configuration multi-racks Premium.




Sur une configuration multi-racks existante, le TSXTVSY100 s’insère très facilement entre le connecteur du rack et le câble de chaînage de la liaison bus X.

Les câbles de chaînage de bus X ,d'une longueur de 28m et plus, sont disponibles sous forme de kit comprenant un jeu de 2 transient voltage suppressor.
Les références de ces kits sont :

  • TSXCBY280KT  : câble bus X de 28m + TSXTVSY100
  • TSXCBY380KT  : câble bus X de 38m + TSXTVSY100
  • TSXCBY500KT  : câble bus X de 50m + TSXTVSY100
  • TSXCBY720KT  : câble bus X de 72m + TSXTVSY100
  • TSXCBY1000KT  : câble bus X de 100m + TSXTVSY100


Compatibilité :
  • ce produit, « 2 Bus X Transient Voltage Suppressor » est dédié aux automates de la gamme Premium. Il n’est pas compatible avec la gamme Modicon M340.
  • compatible sur l’ensemble des configurations multi-rack sans module de déport, constituées à partir des racks extensibles TSXRKY 4EX/6EX/8EX/12EX.
  • le maximum qui peut être utilisé est de 6 " Transient Voltage Suppressors ” pour une seule configuration.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?