Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la différence entre les HMI Controller Magelis XBTGC1100T et XBTGC1100U ?

La différence entre un XBTGC1100T et un XBTGC1100U se situe au niveau du type des Entrées /sorties intégrées :
  • XBTGC1100T : les sorties sont de type "source" c'est à dire que la charge est connectée entre la sortie et le 0 V de l'alimentation actionneur externe.
  • XBTGC1100U : les sorties sont de type "sink" (ou drain) c'est à dire que la charge est connectée entre la sortie et le +24V de l'alimentation actionneur externe.
Illustration :

Remarque :
Cette différence est également applicable aux références XBTGC2120T / XBTGC2120U et XBTGC2230T / XBTGC2230U.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?