Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les pupitres opérateurs qui prennent en charge une caméra IP ?

Seuls les XBTGTW, les Magélis IPC ainsi que les HMIG5U Open Box de la série HMIGTU prennent en charge les caméras IP.

Vous pouvez retrouver cette information dans l'aide de Vijeo Designer, sous : Annexe => Spécifications du matériel :





Note: L'utilisation de Vijeo Designer version supérieure ou égale à V4.6 est requise pour les modèles XBTGTW et les Magélis IPC. Pour les HMIG5U Open Box de la série HMIGTU, il est nécessaire d'avoir Vijeo Designer V6.2.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?