Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de monter des rails DIN35 sur le côté des enveloppes Thalassa PHD?

Oui, il est possible de monter des rails DIN35, ainsi que des montants d'installation et des plaques de montage latérales, sur le côté des enveloppes Thalassa PHD. En position verticale, les rails DIN peuvent être fixés directement sur l'enveloppe et en position en horizontale grâce à un accessoire de référence NSYSPLAxxx (variable selon les profondeurs d'armoires).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?