Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la différence entre la Fan Box HD ClimaSys et les ventilateurs standards?

La Fan Box HD ClimaSys est optimisée pour gagner 67% d'espace à l'intérieur de l'enveloppe en maximisant les performance de ventilation et de dissipation thermique, tout en maintenant une haute protection aux corps liquides et solides (IP55) avec l'utilisation de la grille HD ClimaSys IP55.Contrairement aux ventilateurs axials standards, la Fan Box HD ClimaSys est un ventilateur centrifuge innovant.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?