Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels types de cadenas puis-je utiliser avec les enveloppes Heavy Duty?

Il est possible d'utiliser tous types de cadenas dont la section est inférieure ou égale à 9mm pour les armoires Thalassa PHD, 7 mm pour les armoires Spacial SFHD.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?