Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est l'architecture thermique que nous recommandons ?

Trois architectures thermiques sont disponibles: S-Line, T-Line et I-Line. Chaque architecture a des caractéristiques différentes et correspondance à un besoin. S-Line (Introduction d'air dans l'armoire en surpression): C'est l'architecture plus fréquente et compétitif. Le flux d'air formes un S avec une dissipation maximale de la chaleur jusqu'à 1000W. Cette architecture permet un accès facil à la Fanbox. T-Line (Extraction d'air dans l'armoire en dépression): Le flux d'air forme un ""T"" (l'air froid pénètre dans le bas et sort par le haut); ce qui permet une grande capacité de calories d'extraction jusqu'à 1500W. Cette architecture permet d'installer diverses fanbox dans le même module de ventilation, dependant de leur dimension. En outre, cette architecture permet un niveau de bruit optimal. I-Line (Extraction d'air dans l'armoire en dépression): Le flux d'air formes un ""I"" avec un accès vertical; ce qui permet une grande capacité de calories d'extraction jusqu'à 1500W. Cette architecture permet d'installer diverses fanbox dans le même module de ventilation, dependant de leur dimension. En outre, cette architecture permet un niveau de bruit optimal. Le socle ventilé et le module de ventilation permet un integration total du système de ventilacion dedans l'armoire.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?