Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la composition d'origine des armoires Thalassa PHD ?

Thalassa PHD est composée d'une structure en polyester renforcé. Elle a une ou deux portes avec arrêt de porte, un auvent bombé, une plaque passe-câble en aluminium, une poignée cadenassable avec clé 1242E, un système de levage intégré, un socle intégré, un porte-document, des pièces métalliques traitées anti-corrosion (niveau C4H)
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?