Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les différences techniques entre Spacial SFHD et Spacial SF?

L'offre Spacial SFHD inclus en standard les équipements suivants:
- un auvent bombé pour éviter la stagnation de l'eau
- un arrêt de porte pour maintenir la porte en position ouverte
- une plaque passe-câbles en aluminium pour éviter la corrosion
- un porte-documents à coller pour ranger vos schémas
- une poigné cadenassable avec barillet 1242ELes armoires SFHD ont une tenue à la corrosion supérieure aux armoires Spacial SF.Elles sont réalisées en acier peint. Elles sont prévues pour être installées dans des lieux privés avec environnement hostile grâce à:
- un traitement anti-corrosion (C4H selon la norme ISO 12944:1999)
- une résistance renforcée aux UV
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?