Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment assurer la mise en service ou comment configurer un variateur ATV630 et ATV650 ?

La gamme de variateurs de fréquence Altivar Process ATV600 de référence ATV630 et ATV650 sont particulièrement conçus pour l'entraînement des pompes et ventilateurs.

En effet, ces variateurs disposent de fonctionnalités permettant d'optimiser le fonctionnement de la pompe par rapport à son BEP (Best Efficiency Point), de protéger la pompe (surveillance faible débit, surveillance du fonctionnement à sec, Sommeil/ réveil ..etc. ) mais ils permettent aussi une surveillance fine de leurs consommations, ceci afin d'optimiser leur efficacité énergétique.

Plusieurs fiches sont proposées dans cette faq pour permettre une prise en main graduelle et facile de ce produit :

FICHES METIER VARIATEUR

 
- fiche de mise en service rapide d'un variateur ATV600 (HMI et Webserver) ==> Quleques straps ou pontages peuvent suffire à le mettre en service !

- fiche de mise en service des fonctions métiers : le pompage : optimisation du BEP, fonctions de protection de la pompe,

- fiche de mise en service de la fonction régulation PI avec ses fonctions sous jacentes : remplissage de canalisation, Auto/Manu, etc.

 
FICHES COMMUNICATION AVEC AUTOMATE

 
- fiche pour mise en oeuvre de la communication Ethernet entre un automate M580  avec ce variateur Altivar Process.

- fiche pour mise en oeuvre de la communication Ethernet entre un automate M340 avec ce variateur Altivar process.

- fiche pour mise en oeuvre de la communication entre un automate M221 avec ce variateur Altivar process.

- fiche ou sont recensées sous forme de tableau excel les quelques 1200 variables disponibles de ce variateur et qui peuvent être lues ou écrites par un automate via un bus de terrain ou un réseau

Le fichier fr_labels.ums constitue le langage France à implanter dans le variateur s'il ne l'est pas, consulter la fiche ''Mise en service rapide''



 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?