Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pourquoi certains serre-câbles de référence ALB08408 et certaines prises RJ45, sont-ils incompatibles ?

En septembre 2008, la fabrication des serre-câbles référence ALB08408 et des coeurs qui composent les prises RJ45, a changé.

Avant 2008, les serre-câbles étaient assemblés sur les coeurs par une glissière. 
Depuis 2008 les serre-câbles sont assemblés sur les coeurs par un clips arrière.

Les références des coeurs et des serre-câbles n'ont pas changé. C'est pour cela qu'il peut y avoir des incompatibilités de montage lorsque l'on veut adapter des nouveaux coeurs sur des anciennes prises.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?