Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la longueur de câble maximale pouvant être protégé par un détecteur d'arc ?


Un détecteur d'arc type D'clic ARC conforme à la Norme En62606  garantit un fonctionnement pour 30m de câbles.

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?