Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les principales causes de déclenchement d’un détecteur d’arc ?


Un détecteur d’arc est généralement à l’origine d'un déclenchement (carré rouge visible) pour une des 4 raisons suivantes :

- déséquilibre de courant entre phase et neutre en raison du neutre raccordé au détecteur d’arc qui ne correspond pas à la phase (croisement avec un autre circuit),
- arc entre conducteurs (phase et neutre / phase et terre / neutre et terre),
- arc sur un même conducteur (faux contact dans un câble ou une connexion),
- surtension de réseau (rupture de neutre).
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?