Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les versions des applications VijeoDesigner que l'on peut ouvrir avec VijeoDesigner V6.2 ?

Avec la version de Vijeo Designer V6.2, vous pouvez ouvrir les applications créées avec les versions V6.1, V6.0, V5.1 et V5.0.

Pour toutes les applications créées avec des versions antérieures à V5.0 (donc inférieures ou égales à V4.7), vous pouvez soient :
- Ouvrir l'application avec une version de VijeoDesigner V6.1 ou inférieure puis les enregistrer sous la nouvelle version ou
- Contacter notre Centre de Contact Clients au 0 825 012 999 (demander une conversion du fichier)
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?