Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment accéder aux écrans d'un afficheur XBTGT sur perte de mot de passe?

Les afficheurs Magelis XBTGT peuvent être verrouillés si une sécurité est active.
Pour récupérer l'application, il est alors nécessaire de connaître un des noms utilisateur avec le mot de passe associé défini dans la gestion de la sécurité de l'application.
Si le mot de passe est perdu ou inconnu, il ne sera alors pas possible de récupérer l'application.
Pour utiliser de nouveau l'afficheur, il faudra écraser l'application existante par une autre en effectuant un nouveau transfert.
Nota : Toujours conserver une archive de l'application au format .vdz
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?