Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment gérer l'installation de SoMove V2 ?


SoMove est un logiciel unique qui permet la configuration des appareils suivants :

SoMove V1.9
  • variateurs de fréquence Altivar ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV212, ATV61, ATV71,
  • démarreurs Altistart : ATS22, ATS48,
  • variateurs pour moteur synchrone Lexium : LXM32A, LXM32C, LXM32M,
  • contrôleurs TESYSU et TESYST.

SoMove >= V2.0
  • Tous les produits recencés pour SoMove V1.9,
  • variateur de fréquence Altivar Process : ATV6xxx.
 
L’innovation majeure de SoMove V2.x consiste en la dissociation de la partie exécutable commune (FDT) à tous les appareils et d’une base de fichiers spécifique de chaque produit (DTM) et qui décrit complètement les appareils (ATV, ATS, Lexium, TESYS U, TESYS T).
 
La mise à jour est plus aisée car auparavant la totalité était remise à jour même en cas de modification mineure du logiciel ; avec la version V2, les mises à jour seront différenciées : remise à jour de l’exécutable seulement pour évoluer d’un version V2.x à une version supérieure, ajoût d’un seul DTM si un nouvel appareil est commercialisé (c’est le cas avec le variateur de vitesse asynchrone Altivar Process ATV6xxx).


La fiche jointe à ce dossier détaille :
  • la mise à jour en V2.x d'un PC sur lequel était déjà installé SoMove V1.xx ,
  • la première installation de SoMove V2.x.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?