Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

SoMachine Basic : Existe-t-il sous SoMachine Basic un bit d'erreur des modules d'extension d'E/S TM2 ou TM3 ?

Sur SoMachine Basic, il existe le mot système %SW120 dont chaque bit signale l'état des modules d'E/S d'extension.
Le bit 1 correspond à l'adresse de la carte 1  (première carte).
Si la valeur du bit est à 1 : une erreur est détectée.
Si la valeur du bit est à 0 : aucune erreur est détectée.

NOTE :
Si la valeur de %SW120 n'est pas 0 juste après le démarrage du contrôleur, le bus TM2/TM3 ne démarre pas et la sortie des modules d'extension n'est pas prise en charge.
Tout changement de la valeur de %SW120 signale une erreur d'état sur un module d'extension d'E/S.
Si un seul module d'extension est manquant lors de la mise sous tension, tous les bits de module d'extension sont réglés sur 1 (erreur détectée).
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?