Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la signification des paramètres "Pas de la période de répétition" et "Période de répétition" dans IOscanning Unity M340 ?

Sous Unity Pro dans l'écran de configuration du service IO Scanning de l'automate M340, la signification des paramètres "Pas de la période de répétition" et "Période de répétition" est la suivante :

Pas de la période de répétition : définit un temps de base, valeurs acceptées de 5 ms à 200 ms.
Ce temps sera utilisé pour le calcul de la "Période de répétition" des différents équipements scrutés.

Période de répétition : définit le temps entre 2 envois de requêtes vers un même équipement, valeurs acceptées de 0 à 60000 ms.
Elle doit être un multiple du "Pas de la période de répétition".

Toute valeur saisie ici qui n'est pas un multiple du "Pas de la période de répétition" sera arrondie à son multiple supérieur.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?