Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel câble de raccordement utiliser pour relier un HMISTO (Hors HMISTO501) ou HMISTU ou HMISCU à un automate M238, M258, M221, M241 ou M251 ?

Les références des câbles pour relier un HMISTO (hors HMISTO501) ou HMISTU ou HMISCU et un contrôleur M238, M258, M221, M241, ou M251 sont :
  • XBTZ9980 en 2.5 mètres
ou
  • XBTZ9982 en 10 mètres.

Le port COM1 (en RS485) du HMISTO (hors HMISTO501) ou du HMISTU ou du HMISCU (en RJ45) sera donc relié au port série RS485 côté contrôleur (en RJ45).
Note :
Le HMISTO501 communique exclusivement avec les contrôleurs de la gamme  Zelio Logic SR2/SR3.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?