Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle sont les compatibilités du BIOS des XBT avec les versions du logiciel XBTL1000?

Les afficheurs concernés sont les suivants : XBT-H, XBT-HM, XBT-P, XBT-PM, XBT-E, et XBT-F.

Chaque XBT possède un micro-logiciel embarqué (BIOS), indiqué à la mise sous tension du terminal. Plusieurs versions de Bios existent : de V1.0 à  2.2.

Pour récupérer l'application, il est nécessaire de vérifier les points suivants :

Si l'XBT possède un Bios V1.x, il est obligatoire d'avoir un XBTL1000 en VL 3.8 maximum, compatible avec un système d'exploitation 16 bits (Windows 95, 98).
Si l'XBT possède un Bios V2.x, il est obligatoire d'avoir un XBTL1000 en VL 4.51, compatible avec un système d'exploitation 32 bits (Windows 2000, NT, XP).

Note :
Il existait auparavant la possibilité de changer le bios d'un XBT de V1.x à V2.x en remplaçant l'Eprom contenant le BIOS.
Ces Eproms étaient commercialisées par lot de 9 pièces, sous la référence W815603620111.
Cette offre n'existe plus depuis novembre 2008.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?