Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'installer 2 voyants sur un double interrupteur ALVAIS ?

Le double interrupteur ALB81056 est prévu pour être transformé en ALB82056, c'est à dire en va et vient lumineux + et va et vient classique.
                     
Dans ce cas le voyant est situé sur la 1/2 touche gauche, dans l'angle en haut à gauche.
Il n'est pas possible d'installer un autre voyant sur la 1/2 touche droite en positionnant le voyant en haut.

Il est néanmoins possible de l'installer mais il sera situé sur la 1/2 touche droite, dans l'angle en bas à droite. Ceci est souvent refusé pour raison esthétique.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?