Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle carte est-il possible d'utiliser dans les interrupteurs à carte de la gamme ALTIRA références ALB45035 et ALB45036 ?

L'interrupteur à carte n'est pas programmable, il n'est pas équipé de lecteur de carte.

Pour le manoeuvrer, on introduit une carte de la taille d'une carte de crédit qui appuie sur un contact.
Elle peut être découpée dans une simple plaque de carton ou de plastique. Nous ne commercialisons pas ces cartes fictives.



 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?