Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment configurer des rapports au format ADEME avec le logiciel Xflow embarqué sur un iRio ?

Le iRio permet de faire les acquisitions, le traitement et la présentation des données des installations solaires collectives, géothermique et biomasse à distance.

Les bénéficiaires de l'ADEME ont l'obligation de transmettre les données à l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie).

Le iRio permet de gérer les rapports ADEME pour les installations suivantes:

  • Solaire thermique: X10A, IS1, IS2, IS3, IS4.
     
  • Biomasse
  • Géothermie.
Les rapports au format ADEME sont présents depuis la Version 4 de Xflow.

Veuillez trouver dans le document attaché comment configurer ces rapports (transmission des donnnées) avec le iRio.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?