Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la fréquence du quartz interne du module Zelio SR1?


La fréquence du quartz du microprocesseur est différente suivant les versions des modules logiques de la gamme SR1:


  • Version sans horloge 7.37 MHz .
  • Version avec horloge : 32.768 kHz .
     
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?