Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment raccorder une prise TV/FM référence ALB82322 ?

La prise TV/FM ALB82322 est composée, à l'arrière de 2 entrées (hertzienne + SAT), et à l'avant de 3 sorties TV + FM + SAT.



Raccordement :
  • entrée n°1 à gauche, reçoit le câble TV+FM,
  • entrée n°2 à droite, reçoit le câble SATellite. 

 

Caractéristiques complémentaires :

passage de courant pour télé-alimentation sur sortie SAT 500 mA, signal 22 kHz conforme aux normes NF EN 50-083,

Utilisation en individuel et moyen collectif.

 



Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?