Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment personnaliser les feuilles de finition TRANCENT ?

Il est  possible de personnaliser les feuilles de finitions TRANCENT.
Dans notre catalogue on illustre une feuille pour commande de volets roulants représentant une flèche montée et une flèche descente. C'est une feuille personnalisée, qui n'est pas commercialisée.
Il est possible de la réaliser grâce au logiciel de marquage d'étiquettes référence MTN615022 qui permet de réaliser des inscriptions personnalisées (texte, pictos ou logos) sur les feuilles de finition Trancent.

Vous trouverez ci-dessous les références des feuilles de finitions :
  • MTN569190 - Pour un verre simple, (un feuillet pour 6 articles),
  • MTN569290 - Pour un verre double, (un feuillet pour 3 articles),
  • MTN569390 - Pour un verre triple, (un feuillet pour 2 articles),
La seule étiquette fournie avec les verres, possède un pictogramme représentant un dégradé de point. On peut l'utiliser pour imprimer son verso.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?