Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Existet-il des Etiquettes circulaire jaune pour Arrêts d'Urgence Harmony XB4-XB5 en texte hollandais?

Les étiquettes circulaires jaunes pour les  Arrêts d'Urgence Harmony de la gamme XB4xxxx, XB5xxxx,  texte en  hollandais sont disponibles sous les références suivantes: 
 ZBY9530 (dia60mm) et ZBY8530 (dia90mm) avec le texte NOODSTOP.

Les étiquettes circulaires jaunes avec logo et texte en HOLLANDAIS sont conformes à ISO13850.

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?