Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel câble utiliser pour raccorder un automate Premium ou Micro à un système de gestion de moteurs Tesys T en CANopen ?

Il est possible d'utiliser un câble standard CANopen : 
  • TSXCANCA50 (50m),
  • ou TSXCANCA100 (100m),
  • ou TSXCANCA300 (300m),
et des connecteurs SUB-D 9 contacts : 
  • TSXCANKCDF90T (sortie du câble à 90°),
  • ou TSXCANKCDF180T (sortie du câble à 180°),
  • ou TSXCANKCF90TP (sortie du câble à 90° et un connecteur mâle disponible pour la connexion temporaire d’un outil de diagnostic).


     
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?