Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Avec quel matériel est utilisé le cordon marqué 31005726 01 ?

Le cordon marqué 31005726 01  est utilisé pour relier le module TwidoPort 499TWD01100 à l'automate Twido.

Il est constitué d'une prise RJ45 à une extrémité et d'une prise Mini-Din à l'autre.

Ce cordon est fourni avec le module TwidoPort 499TWD01100.

Remarque :
Ce cordon peut être délivré séparément sous la référence TWDXCARJP03P.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?