Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment configurer la synchronisation de l'heure NTP d'un module Ethernet FactoryCast ?

Pour configurer le service de synchronisation de l'heure, il est nécessaire de se connecter à l'aide d'Internet Explorer au Serveur Web intégré du module Ethernet.

Les adresses IP des serveurs NTP primaire et secondaire peuvent être indiquées ou modifiées à l'aide de cette page Web.

Le paramètre " période de polling " est la durée (en secondes) entre les mises à jour à partir du serveur NTP.
La durée par défaut est de 5 secondes.

Une zone horaire peut être sélectionnée dans la liste déroulante et un réglage horaire automatique peut être activé.
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?