Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le fonctionnement de la synchronisation du service NTP d'un module Ethernet FactoryCast ?

Le firmware du module Ethernet comprend un client NTP (Network Time Protocol), qui fournit la synchronisation de l'heure.
 

 
La synchronisation se produit de la manière suivante :

  • le client NTP demande un signal de synchronisation d'heure au serveur NTP sur un réseau Ethernet,
  • le serveur NTP répond par un signal,
  • le client NTP mémorise l'heure,
  • le client NTP envoie un message au compteur du système d'horloge.
 
Si le serveur n'est pas joignable, le module Ethernet FactoryCast se dirige automatiquement vers un serveur NTP secondaire
 
Note :
Le processeur met à jour son horloge interne à 1 ms près pour les processeurs haut de gamme ou à 5 ms près pour les autres processeurs.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?