Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence de la batterie de sauvegarde d'un afficheur XBTB ou XBTC ?

Il est possible de remplacer la batterie à l'intérieur d'un XBTB ou XBTC. La référence est TSXBAT4903.
Cette référence correspond à un lot de 5 batteries (2,4 V 110 mA/h).

Voir également : Quelle est la référence de la batterie de sauvegarde d'un afficheur XBTE, XBTP ou XBTH possédant une liaison imprimante ?



Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?