Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence de la batterie de sauvegarde d'un afficheur XBTE, XBTP ou XBTH possédant une liaison imprimante ?

Il est possible de remplacer la batterie à l'intérieur d'un XBTE, P, ou H, si celui-ci possède une liaison imprimante.
La référence est  TSXBAT4903.
Elle correspond à un lot de 5 batteries (2,4 V 110 mA/h).

Remarque :
Les XBTE, P, ou H sans liaison imprimante ne nécessitent pas de maintenance préventive car ils ne possèdent pas de batterie.

Voir également :
Quelle est la référence de la batterie de sauvegarde d'un afficheur XBTB ou XBTC ?
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?