Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de changer uniquement la base des automates Micro TSX3710 ?

Oui, la base seule du TSX3710 est disponible en pièce de rechange sous les références suivantes :
  • Alimentation 100-240 V AC : TSX3710001
  • Alimentation 24V DC : TSX3710101

Illustration : TSX3710001 / TSX3710101
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?