Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la périodicité de remplacement des piles des cartes mémoire PCMCIA pour automate Premium Unity TSX57 ?

La durée de vie des piles TSXBATM01, TSXBATM02, TSXBATM03 est estimée en fonction :

  • de la référence de carte RAM PCMCIA,
  • de la version de produit (PV = Product Version) : PV1/2/3, PV4/5 et PV6,
  • des conditions de température ambiante pour l'emplacement de l'automate : 25°C / 40°C / 50°C / 60°C,
  • des différents types d'utilisation des cartes mémoire PCMCIA : 100%, 92%, 66% et 33% du temps de l'état sous tension de l'automate.
 
L'estimation figure dans le fichier joint. (extrait du manuel de mise en oeuvre 04/2009 des processeurs, racks et alimentations Premium et Atrium sous Unity Pro)
 
Voir également : Quelle est la périodicité de remplacement de la pile de la mémoire RAM interne des automates TSX Premium ?

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?