Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment connecter un automate Quantum via son port Modbus RS232 au port USB d'un PC ?

Pour ce type de connexion il est nécessaire d'utiliser le convertisseur USB / RS232 TSXCUSB232 associé :
  • au cordon 990NAA26320 pour un Quantum muni d'une prise Sub-D9,
  • au cordon 110XCA28202 avec l'adaptateur 110XCA20300 pour un Quantum muni d'une prise RJ45.

Illustration :


 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?