Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est ce que la gamme XB4 est conforme à la directive CEM?

Les produits Dialogue Homme Machine de la gamme XB4/XB5 font l'objet d'une déclaration de conformité constructeur dans laquelle Schneider Electric se réfère aux textes de la directive CEM.

Ci-dessous un extrait de la déclaration portant sur la CEM:

Les références des principales unités de commande et de signalisation de diamètre 22 mm de la gamme Harmony sont :

  • gamme métallique : XB4Bxxx, ZB4Bxxx,                                                                             
  • gamme plastique : XB5Axxx, XB5Dxxx, XB5Exxx, XB5Kxxx, ZB5Axxx, ZB5Cxxx, 
  • manipulateur ( joystick) : XD4Pxxx, XD5Pxxx,                                                                             
  • blocs de contacts et accessoires : ZBExxx, ZBPxxx, ZBVxxx, ZBZxxx.                                                  
     
Sous réserve d'installation, d'entretien et d'utilisation conformes à leur destination, à la réglementation, aux normes en vigueur, aux instructions du constructeur et aux règles de l'art, les produits sont conformes aux  dispositions de la Directive CEM N° 2004/108/EC.


Pour en savoir plus sur la déclaration de conformité du constructeur, cliquer sur le document  ci-après :
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?